主题中讨论的其他器件: LMK61A2-312M
TLK10034数据表中针对 REFCLK 的要求表明、源极需要最大350ps 的上升/下降时间 摆幅为10-90%。 这似乎很难找到。
TI 是否有推荐用于 TLK10034的振荡器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TLK10034数据表中针对 REFCLK 的要求表明、源极需要最大350ps 的上升/下降时间 摆幅为10-90%。 这似乎很难找到。
TI 是否有推荐用于 TLK10034的振荡器?
您好!
您可以评估 以下时钟源:
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师
感谢您的建议。 我们目前使用的是采用6引脚7mm x 5mm 封装的3.3V 器件、希望能够直接替代器件、并更喜欢工业温度。 我遇到了以下问题
TI LMK61A2-312M http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk61a2-312m.pdf?&ts=1590007641878 (谁知道 TI 生产的振荡器? :-)
Epson SG7050VAN https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=brief_SG7050VAN〈=en
这似乎对我们更有效。 您能评论一下这两个问题吗?
我们目前使用156.25MHz、312.50MHz 的性能通常会更好吗?