This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:如何查看两个电力输送合作伙伴器件都未#39;t negotiate not finding a common PDO?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906353/tps65982-how-to-see-that-both-power-delivery-partner-devices-don-t-negotiate-not-finding-a-common-pdo

器件型号:TPS65982

大家好、

感谢你的帮助。

在我的软件中、我将更改0x32 TX 源能力寄存器中的电流值、并执行 SSRC 以重新协商合同。

我们假设在编辑后没有适用于合作伙伴器件的 PDO。

1) 1)如何检测到这一事实?

2) 2) 0x34活动合同 PDO 寄存器是否等于

3) 3) 0x3F 电源状态寄存器 "PowerConnection"域是否等于"无连接(此寄存器中的其余位无效)"?

4) 4) 0x1A 状态寄存 器的"PlugPresent"字段是否等于"No plug Present"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yevhen、

    如果两个器件兼容、则始终至少有一个5V 协议可在这两个器件之间协商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是当 SNK 器件需要5V 电压和3A 运行(和最小值)电流并且 SRC 器件只能提供最大值为5V-2A 时、情况又如何呢?

    我的问题中的寄存器会出现什么行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们仍将通过连接到 CC 通道的上拉(Rp)和下拉(Rd)电阻器协商隐式 Type-C 协议。 PD 控制器仍将显示器件连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在   这种情况下、我是否会将0x34活动合同 PDO 寄存器读取为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能。 但这两个器件很可能仍会与5V PDO 协商协议、因此您可以在寄存器0x34中读取该协议