主题中讨论的其他器件: DP83869
大家好、
客户正在考虑将 DP83869HM 用作1000BASE-T 的 SERDES
是否可以在没有光纤收发器的两个 DP83869HM 之间中继1000BASE-T?
两个 DP83869将与带交流耦合的共轴电缆连接。 正在考虑的系统如下所示。
1000BASE-T 系统- 4条线路(1000BASE-T)- DP83869HM - 2条线路- DP83869HM -4条线路(1000BASE-T)- 1000BASE-T 系统
此外、客户还考虑将 DP83867用于相同用途。 系统如下所示。
DP83867之间是否可以通过 SGMII (4线)的交流耦合进行通信?
1000BASE-T 系统- 4线(1000BASE-T)- DP83867 - 4线- DP83867 -4线(1000BASE-T)- 1000BASE-T 系统
此致、
Saito