This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:引脚输出不匹配

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905787/sn65dsi83-mismatch-pin-out

器件型号:SN65DSI83

大家好、

我们的客户希望使用 SN65DSI83、发现匹配错误、我需要您的帮助。

请比较第4页和数据表最后一页前一页的机械数据。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65dsi83.pdf?&ts=1589555324661

哪一个是正确的引脚布局?

感谢您的回复。

Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    它们都是正确的。 一个是顶部的视图、另一个是底部的视图。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K: 感谢您的快速响应。 这是否意味着这只能作为 A-J 和1-9的参考? 因为在顶视图 A 旁边是9、底视图 A 旁边是1。 此致 Rui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    如果您可以想象逆时针旋转顶视图90度、然后翻转顶视图、则会看到如图所示的底视图。

    此致、

    I.K.