This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:TMS570系列和1000Base-x phy 转换

Guru**** 2452240 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/905725/dp83869hm-tms570-series-and-1000base-x-phy-conversion

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我想使用1000Base-X 或1000Base-TX 以太网 phy 接口在 Hercules 的10/100Mbps (EMAC)之间建立连接。 如何使用 DP83869HM IC 实现这一目标?

是否可以使用另一个 PHY 转换器 IC 进行10/100Mbps MAC 至1000Base-TX 转换?

如果有其他解决方案、我将不胜感激?

最好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 DP83869使用 xMII 接口以任何连接速率(10/100/1000Mbps)连接到 MAC 接口。 但是、您将无法同时以1000Mbs 的速率运行以太网链路、以10Mbps 或100Mbps 的速率运行 MAC 接口。

    此致、

    Justin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 、如果 MAC 以1000Mbps 运行、那么我将能够全速运行吗? 是否有任何支持1000Mbps 的 Hercules MCU?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正确、但没有支持1000Mbps 以太网的 Hercules MCU。  

    此致、
    Justin