请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1781A-Q1 大家好、
我们在产品中使用了 sn65hvd1781qdrq1器件、我们收到客户需要验证产品支持的最大距离、是否可以验证产品在实验室中的最大距离、而无需使用实际电缆(平均1.2km、1.2km 电缆非常大)、
感谢您的参与
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们在产品中使用了 sn65hvd1781qdrq1器件、我们收到客户需要验证产品支持的最大距离、是否可以验证产品在实验室中的最大距离、而无需使用实际电缆(平均1.2km、1.2km 电缆非常大)、
感谢您的参与
Elumalai、
您的应用中的数据速率是多少? 您计划使用哪种电缆? 一种方法是 使用 IBIS 模型和电缆模型运行仿真。 或者、您也可以根据 一些实验数据进行一些估算。
有一些应用手册 介绍了数据速率与长度之间的关系。
http://www.ti.com/lit/an/slla375/slla375.pdf?&ts=1589321245727
https://www.ti.com/lit/an/slla431/slla431.pdf
测量是在22awg 电缆上完成的。 如果您有更多问题、请告诉我。
此致、
Hao