This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:如何终止未使用的通道引脚?

Guru**** 2926900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904540/ds100df410-how-to-terminate-unused-channel-pins

器件型号:DS100DF410

您好!

 

我的客户正在使用 DS100DF410的4个通道中的2个。

对于未使用的通道、RXP/N 引脚和 TXP/N 引脚能否保持未连接状态?

如果需要某种终端、请告诉我。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    未使用的通道由于未检测到信号而断电、因此您可以将它们保持未连接状态。 作为一种良好的设计实践、我更喜欢端接信号、因此喜欢交流耦合、然后通过49.9欧姆电阻将每个引脚接地。

    此致、Nasser