请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 主题中讨论的其他器件: DP83867IR、 TMDX654GPEVM
DP83867IS 的数据表显示传输线路有内部终端电阻器...
因此、DP83867IR 的一些参考设计显示了传输线上的0Ω Ω 电阻器。
http://www.ti.com/tool/TIDA-010010
http://www.ti.com/tool/TIDA-00204
但是、在 TMDX654GPEVM 中、PHY 在 Tx/Rx 线路上具有22Ω Ω 终端电阻器...(请参阅下图)
http://www.ti.com/tool/TMDX654GPEVM
如果使用端接电阻会发生什么情况? 这是否会在某种程度上导致内部端接问题? 您是否有理由仍然需要外部端接?