请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253、 TMUX136我是否可以知道 TI 是否具有 P2P 或类似器件?
PI3USB14-AZHE:IC 其他(20P) PI3USB14-AZHE TQFN
PI3USB103ZLE:IC 其他(10P) PI3USB103ZLE (TQFN)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是否可以知道 TI 是否具有 P2P 或类似器件?
PI3USB14-AZHE:IC 其他(20P) PI3USB14-AZHE TQFN
PI3USB103ZLE:IC 其他(10P) PI3USB103ZLE (TQFN)
您好、Jazz、
您上面列出的器件没有 P2P。 但是、我们确实有类似的产品。 请参见下面的。
PI3USB14-AZHE 与 SN74CB3Q3253对比。
二极管 | TI | |
系列 | PI3USB14-A | SN74CB3Q3253 |
PN | PI3USB14-AZHEX | SN74CB3Q3253RGY |
配置 | 2通道4:1 MUX | 2通道4:1 MUX |
电源电压 | 3.3V 工作电压 | 2.3 - 3.6V |
传播延迟 | 0.3ns | 0.18ns |
Ron | 4.0m Ω (Ω 值) | 4.0m Ω (Ω 值) |
带宽(-3dB) | 815 MHz | 500 MHz |
关断泄漏电流 | <+/- 2 µA | <µA /- 1 μ s |
封装 | TQFN - 20引脚极薄四方扁平无引线(TQFN)(3.5mm x 4.5mm x 0.75mm) | VQFN - 16引脚超小型四方扁平无引线(VQFN)(3.5mm x 4.0mm x 0.9mm |
注释 | 带宽更宽 | 更低的关断泄漏电流、更低的传播延迟 |
2. PI3USB103ZLE 与 TMUX136的对比。 TMUX136具有更宽的带宽和电荷泵。
二极管 | TI | |
系列 | PI3USB130 | TMUX136 |
PN | PI3USB103ZLE | TMUX136RSER |
配置 | 2通道2:1 SPDT | 2通道2:1 SPDT |
电源电压 | 2.7 - 4.2V 工作电压 | 2.3 - 4.8V 工作电压 |
传播延迟 | 0.25ns | 0.10ns |
Ron | 3.0 μ A (Ω 值) | 5.7 Ω (典型值) |
带宽(-3dB) | 1.5 GHz | 6.1 GHz |
关断泄漏电流 | <+/- 2 µA | <+/- 2 µA |
封装 | 10触点薄型细间距四方扁平无引线(TQFN)封装(1.3mm x 1.6mm x 0.75mm) | 紧凑型10引脚 UQFN 封装(1.5mm x 2mm、0.5mm 间距) |
注释 | 降低 Ron | 包括电荷泵、更宽带宽、更低传播延迟 |
谢谢、
Jon