This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HS 信号开关的替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/903325/replacement-for-hs-signal-switch

主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253TMUX136

我是否可以知道 TI 是否具有 P2P 或类似器件?

PI3USB14-AZHE:IC 其他(20P) PI3USB14-AZHE TQFN

PI3USB103ZLE:IC 其他(10P) PI3USB103ZLE (TQFN)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jazz、

    您上面列出的器件没有 P2P。 但是、我们确实有类似的产品。 请参见下面的。

     PI3USB14-AZHE 与 SN74CB3Q3253对比。

      二极管 TI
    系列 PI3USB14-A SN74CB3Q3253
    PN PI3USB14-AZHEX SN74CB3Q3253RGY
    配置 2通道4:1 MUX 2通道4:1 MUX
    电源电压 3.3V 工作电压 2.3 - 3.6V
    传播延迟 0.3ns 0.18ns
    Ron 4.0m Ω (Ω 值) 4.0m Ω (Ω 值)
    带宽(-3dB) 815 MHz 500 MHz
    关断泄漏电流 <+/- 2 µA <µA /- 1 μ s
    封装 TQFN - 20引脚极薄四方扁平无引线(TQFN)(3.5mm x 4.5mm x 0.75mm) VQFN - 16引脚超小型四方扁平无引线(VQFN)(3.5mm x 4.0mm x 0.9mm
    注释 带宽更宽 更低的关断泄漏电流、更低的传播延迟

    2. PI3USB103ZLE 与 TMUX136的对比。 TMUX136具有更宽的带宽和电荷泵。  

      二极管 TI
    系列 PI3USB130 TMUX136
    PN PI3USB103ZLE TMUX136RSER  
     配置 2通道2:1 SPDT 2通道2:1 SPDT
    电源电压 2.7 - 4.2V 工作电压 2.3 - 4.8V 工作电压
    传播延迟 0.25ns 0.10ns
    Ron 3.0 μ A (Ω 值) 5.7 Ω (典型值)
    带宽(-3dB) 1.5 GHz 6.1 GHz
    关断泄漏电流 <+/- 2 µA <+/- 2 µA
    封装 10触点薄型细间距四方扁平无引线(TQFN)封装(1.3mm x 1.6mm x 0.75mm) 紧凑型10引脚 UQFN 封装(1.5mm x 2mm、0.5mm 间距)
    注释 降低 Ron 包括电荷泵、更宽带宽、更低传播延迟

    谢谢、
    Jon