This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:哪个器件适合我的设计、TPS65982或 TPS65987D?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902601/tps65982-which-part-is-right-for-my-design-tps65982-or-tps65987d

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

我正在设计具有 USB2.0 OTG、电源灌电流12V/5A、电源5V/0.5A 和交替模式 DisplayPort 源的 USB-C。 我应该使用哪个器件、TPS65982或 TPS65987D? 您能否查看原理图? GPIO 是否为 USB 2.0 OTG 提供 ID 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 TPS65987D、但这两种器件都足以满足您的设计需求。 但是、如果您希望器件符合 USB 规范、则应使用 TPS65987D、因为 USB-IF 在今年夏天之后不再仅在 USB2器件上运行合规性测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    TPS65987D 或 TPS65982是否为 USB OTG 提供 ID 信号? 您能否查看随附的原理图?e2e.ti.com/.../USB_2D00_C_5F00_Interface_5F00_sch_5F00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、两个器件都不处理 USB OTG 的信号。 它们是 PD 控制器、可处理 Type-C PD 消息、并通过 VBUS 协商提供给它们的任何电压。 您的原理图看起来不错