This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261是否支持 Ubuntu 操作系统和 ARM 平台。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902224/tusb9261-does-tusb9261-support-ubuntu-os-and-arm-platform

器件型号:TUSB9261

TUSB9261是否支持 Ubuntu 操作系统和 ARM 平台、TI 是否在 ARM 平台(Nvidia Xavier NX)上提供 Ubuntu 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261可与 Ubuntu 和 ARM 平台配合使用。   TUSB9261 使用本机海量存储设备驱动程序、您无需任何其他驱动程序。  TI 不为这些平台提供驱动程序、也不支持自定义驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9621具有闪存固件

    Log1拔下 SSD:

    ▒_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ _▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                                                                                        ▒▒▒▒▒▒▒▒▒μ A
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000051][00000000000051] LTSSM 状态=(0x5) RX 检测。
    ->AHCI_INIT()
    [0000000051]-> AHCI_HBA_RESET ()
    [0000000150] HS/FS/LS 状态=(0x0)打开。
    发生[0000000150] USB 复位事件。
    [0000000171]全速连接。
    [0000000174] HS/FS/LS 状态=(0x5)提前挂起。
    [0000000177] HS/FS/LS 状态=(0x3)挂起。
    [0000000306]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000306]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000361]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000361]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000416]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000416]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000471]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000471]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000526]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000526]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000581]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000581]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000636]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000636]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000691]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000691]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000746]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000746]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000801]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000801]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000856]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000856]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000911]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000911]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000966]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000966]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001021]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001271]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001271]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001326]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001326]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001381]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001381]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001436]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001436]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001491]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001491]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001546]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001546]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001601]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001601]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001656]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001656]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001711]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001711]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001766]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001766]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001821]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001821]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001876]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001876]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001931]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001931]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001986]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000002236]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000002236]@错误:等待 PHY 就绪超时。 P0SSTS = 0x00000000、P0SERR                                                                                        = 0x00000000。
    [0000002236]已连接到0 AHCI 设备。
    [0000013005]发生了 USB 复位事件。
    [0000013006]以超高速连接。
    [0000013007]发生 USB 复位事件。
    [0000013007] LTSSM 状态=(0x7)轮询。
    [0000013015]以超高速连接。
    [0000017185]发生了 USB 复位事件。
    [0000017185]以超高速连接。
    [0000017533]发生了 USB 复位事件。
    [0000017533]以超高速连接。
    [0000017613]-> USB_hal_set_address ()- addr:0x2。
    [0000017635]-> Handle_USB_SET_CONFIGURATION ()- val = 1。
    [0000017638]-> USB_hal_set_U1_initiating_enable ()- 1.
    [0000017639]-> USB_hal_set_u2_initiating_enable ()- 1.
    [0000018684]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000018684]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000018689]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000018689]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000018690]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000018690]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020313]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020313]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020317]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020317]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020318]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020319]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020324]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020324]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020345]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020345]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020427]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020427]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020428]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020428]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020429]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020433]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020440]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020440]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020442]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020442]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020442]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020443]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020447]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020447]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020449]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020450]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020450]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020450]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020452]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020455]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020460]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020462]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000022478]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000022478]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000024494]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000024494]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000026510]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000026510]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000028526]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000028526]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000030542]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000030542]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000032558]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000032558]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000034574]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000034575]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000036591]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000036591]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000038607]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000038607]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000040623]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000040623]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000042639]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000042639]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000044655]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000044656]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000046672]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000046672]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000048688]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000048688]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000050704]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000050704]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000052720]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000052720]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000054736]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000054736]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000056752]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000056752]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000058768]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000058769]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [
    Log2 plugSSD:
    ▒_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ _▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                                                                                        ▒▒▒▒▒▒▒▒▒μ A
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000051][00000000000051] LTSSM 状态=(0x5) RX 检测。
    ->AHCI_INIT()
    [0000000051]-> AHCI_HBA_RESET ()
    [0000000150] HS/FS/LS 状态=(0x0)打开。
    发生[0000000150] USB 复位事件。
    [0000000171]全速连接。
    [0000000174] HS/FS/LS 状态=(0x5)提前挂起。
    [0000000177] HS/FS/LS 状态=(0x3)挂起。
    [0000000306]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000306]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000361]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000361]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000416]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000416]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000471]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000471]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000526]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000526]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000581]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000581]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000636]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000636]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000691]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000691]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000746]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000746]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000801]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000801]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000856]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000856]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000911]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000911]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000000966]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000000966]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001021]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001271]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001271]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001326]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001326]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001381]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001381]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001436]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001436]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001491]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001491]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001546]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001546]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001601]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001601]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001656]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001656]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001711]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001711]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001766]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001766]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001821]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001821]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001876]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001876]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001931]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000001931]-> AHCI_PORT_RESET (0)
    [0000001986]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000002236]-> AHCI_WAIT_COMPLETE ()超时! RD:0xfb000128 = 0x00000000、CMP                                                                                       lt_val = 0x00000003。
    [0000002236]@错误:等待 PHY 就绪超时。 P0SSTS = 0x00000000、P0SERR                                                                                        = 0x00000000。
    [0000002236]已连接到0 AHCI 设备。
    [0000013005]发生了 USB 复位事件。
    [0000013006]以超高速连接。
    [0000013007]发生 USB 复位事件。
    [0000013007] LTSSM 状态=(0x7)轮询。
    [0000013015]以超高速连接。
    [0000017185]发生了 USB 复位事件。
    [0000017185]以超高速连接。
    [0000017533]发生了 USB 复位事件。
    [0000017533]以超高速连接。
    [0000017613]-> USB_hal_set_address ()- addr:0x2。
    [0000017635]-> Handle_USB_SET_CONFIGURATION ()- val = 1。
    [0000017638]-> USB_hal_set_U1_initiating_enable ()- 1.
    [0000017639]-> USB_hal_set_u2_initiating_enable ()- 1.
    [0000018684]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000018684]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000018689]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000018689]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000018690]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000018690]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020313]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020313]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020317]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020317]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020318]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020319]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020324]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020324]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020345]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020345]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020427]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020427]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020428]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020428]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020429]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020433]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020440]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020440]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020442]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020442]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020442]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020443]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020447]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020447]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020449]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020450]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020450]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x1E。
    [0000020450]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020452]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020455]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000020460]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000020462]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000022478]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000022478]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000024494]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000024494]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000026510]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000026510]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000028526]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000028526]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000030542]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000030542]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000032558]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000032558]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000034574]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000034575]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000036591]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000036591]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000038607]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000038607]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000040623]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000040623]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000042639]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000042639]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000044655]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000044656]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000046672]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000046672]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000048688]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000048688]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000050704]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000050704]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000052720]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000052720]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000054736]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000054736]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000056752]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000056752]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000058768]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000058769]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000060784]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000060785]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000062801]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000062801]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000064817]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000064817]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000066833]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000066833]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000068849]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000068849]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000070865]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000070865]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000072881]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000072882]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000074897]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000074898]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000076914]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000076914]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000078930]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000078930]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000080946]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000080947]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000082962]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000082962]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000084978]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000084978]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000086994]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000086995]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000089010]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000089010]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000091026]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000091027]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000093043]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000093043]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000095059]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000095059]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000097075]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000097075]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000099091]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000099091]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000101107]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000101107]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000103123]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [000010314]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000105139]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000105140]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000107156]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000107156]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000109172]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000109172]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000111188]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000111188]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000113205]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000113205]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000115220]-> ums_bot _send_CSW ()- status = failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000115221]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    [0000117236]-> ums_bot _send_CSW ()- status = Failed。 CDB[0]= 0x00。
    [0000117237]-> ums_bot case_handler ()- case 5。
    ▒μ A
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [00000000000051]
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
    ===================================================================================================
    ||  TUSB926x 固件 v1.06 [2018年1月 5日12:01:27]  ||
    ||                器件 ID:0x0000                 ||
    ===================================================================================================
     复位标志:[SW][上电]
    [00000001]数据路径 RAM 用量:80208/81920字节。
    [00000001]支持的 NCQ 深度:32
    [00000001] U1/U2感应:关闭
    [00000001] USB PHY 挂起:打开
    [00000001] SATA LPM:关闭
    [00000001]器件自供电。
    [00000001]-> USB_hal_init ()
    [00000001] USB 内核版本:0x120a。
    [00000001] USB SSC 关闭。
    [0000000051]-> USB_hal_connect ()
    [0000000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存 TUSB926x_FW_v1.06_SATA_NO_POLICAL_SWAP.HEX、然后正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是否已解决?