请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E101 使用 TPD4E101对 JTAG 接口进行 ESD 保护是否存在任何问题?
小尺寸对客户应用极具吸引力。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
欢迎使用 E2E!
由于数据速度通常在5-10MHz 之间、我不能想到 JTAG 接口上的 TPD4E101会有什么问题。 由于其低电容、TPD4E101可以在不影响信号完整性的情况下处理这些数据速度。 该器件还具有5.5V 的工作电压、因此能够处理该范围内的任何逻辑电压电平。
该器件装备精良、可提供 IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护和高达3A 的浪涌保护。
此致、
Andy Robles