This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:VCC 建议运行条件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902229/tusb2046b-vcc-recommended-operating-conditions

器件型号:TUSB2046B

TUSB2046BI 的3.3V 电源如何不违反 数据表规格而切实可行?

Vccmin = 3.3V

这将请求零负调节容差。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    对于标准工作温度范围 TUSB2046B (0至70C)、Vccmin = 3.0V 且 Vccmax = 3.6V。  对于工业工作范围 TUSB2046BI (-40至85C)、该范围收紧至 Vccmin = 3.3V 和 Vccmax = 3.6V。  我建议将工业应用的默认 Vcc 设置为3.45V

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移至内部讨论。

    此致、

    JMMN