This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:断电和正常运行之间的时间、自动断电被禁用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165044/max3221-time-between-powered-off-and-normal-operation-with-auto-power-down-disabled

器件型号:MAX3221

大家好、  

我们有时间数据吗?

FORCEON 为高电平、FORCEOFF 也为高电平、在给定3.3V VCC 的情况下、FORCEOFF 转换为低电平的时间是 DOUT 驱动与 DIN 相对应的有效 RS-232电平。  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于该器件-数据表中包含的时序参数就是我们拥有的参数。 您是否正在为应用寻找特定的计时范围?

    最棒的

    Parker Dodson