This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:TCAN1463-Q1、用于替代 NXP TJA1463 (SIC)

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164672/tcan1463-q1-tcan1463-q1-to-replace-nxp-tja1463-sic

器件型号:TCAN1463-Q1

您好、支持团队


我们希望替换 TJA1463、但数据表中未显示某些电气特性。

请帮助检查。

不带 VIO 的待机模式电流 (最大值)?

2.待机模式电流与 VIO (最大值) ?

3. WUP 过滤器时间(长和短)      ?

4. 是否符合 VeLIO 标准?

功能

NXP TJA1463 (SIC)

TI TCAN1463DRQ1

VCC 电源电压

5V±10%

5V±10%

VIO 电源范围

2.95V - 5.5V

1.7V-5.5V

不带 VIO 的待机模式电流(最大值)

µA μ A

具有 VIO 的待机模式电流(最大值)

µA μ A

ESD IEC61000-4-2

数据表规格

±6kV

±8kV

具有 CMC 的 IBEE

≥14kV

不带 CMC 的 IBEE

≥6kV

总线稳健性

-36V/+40V

±58V

环路延迟

190ns

190ns

2Mbps EMC 符合 IBEE

是的

是的

5Mbps EMC 符合 IBEE

是的

是的

MCU 接口

3.3V 和5V

3.3V 和5V

VeLIO 合规性

是的

WUP 滤波时间

长:0.5µs μ m–5.0µs μ m

是的

附件 ISO11898-2:2016

短接:0.15µs Ω–1.8µs Ω

是的

AEC-Q100

1级

是的

是的

0级

是的、根据要求提供

封装

SO14、HVSON14

SOIC14、VSON14

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您的登记。   μA 器 件将待机 μA 下的最坏情况下最大电源电流(在待机模式下为60 μ A (ISUP_STBY)、在待机模式下的 I/O 电源电流高达5 μ A (IIO_NORMAL)。

     μs   的 μs 滤波时间为0.5 μ s - 1.8 μ s (TWK (FILTER))(对于已过滤显性信号和/或已过滤隐性信号)。 WUP 必须在0.8ms - 2.0ms (TWK (超时))内接收。

    TI 与 Toyota 一致性测试(VeLIO)密切合作。 该器件仍在进行 VeLIO 测试、但预计将通过测试、但其结果尚未公布。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny

    让我再次确认、您的意思是

    不带 VIO 的待机模式电流(最大值)为60uA

    2、具有 VIO 的待机模式电流(最大值)为5uA

    是正确的吗?

    通过这种方式、TCAN1463-Q1可以 approvide AEC-Q100 0级?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    很抱歉、任何混淆- I/O 电流是待机电流之外的电流、因此在施加 VIO 时、理论上这些数字将加在一起。 总电流消耗通常不会达到此水平、因为这两个值都是最坏情况下的最大值、但我相信这将是您正在寻找的数字。

    AEC 0级额定值基于-40°C 至+150°C 的环境温度。 TI 的器件的规格是符合此范围的结温、但器件是基于环境温度的1级。 结温是衡量器件温度弹性的更好指标、因为器件的实际温度取决于许多因素、包括功耗、环境对流和电路板散热、因此 TI 转向使用结温而不是估算环境温度。

    最棒的

    Danny