This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:端口0拉电流/灌电流 GPIO 事件异常行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/927370/tps65987d-port-0-source-sink-gpio-event-unexpected-behavior

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987BQ25713

您好!

当将 TPS65987配置文件配置为在 GPIO20处于灌电流状态时使用"端口0拉电流灌电流事件"将其置为有效时、我们会看到奇怪的行为。 这就是我们设置它的方式。

有2个问题、

1) 1)我们看到的是切换、而不是置为高电平并保持高电平、这两条线会在几毫秒内变为高电平、然后再变为低电平。

2)当我们同时使用相同的偶数 GPIO 与另一个 GPIO (本例中为 GPIO1)时、GPIO20甚至不会改变状态。

这是预期行为吗? 如果没有、您可以帮助理解问题吗?

谢谢、

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    仅出于我的理解、您是否在 Type-C 端口上看到了稳定的 PD 连接?

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、连接稳定。 协商协议、连接保持协商电压。

    谢谢、

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在初始帖子中犯了有关极性的错误。

    当我设置"GPIO 极性=反相事件"时、我实际上看到 GPIO 短暂变为低电平(6-7ms)、然后恢复为高电平:


    当我设置"GPIO 极性=直接事件"时、我看到 GPIO 短暂变为高电平(6-7ms)、然后返回低电平(显示在 VBUS 侧):

    因此、为了重申初始问题、我实际上看到了其中的3个问题。

    1) 1)我们看到的是切换、而不是置为高电平并保持高电平、这两条线会在几毫秒内变为高电平、然后再变为低电平。

    2)当我们同时使用相同的偶数 GPIO 与另一个 GPIO (本例中为 GPIO1)时、GPIO20甚至不会改变状态。

    3) 3)事件的极性似乎与 GPIO 状态不匹配。

    如果有方法"私有"上传、我可以共享应用配置项目。

    谢谢、

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar!

    快速问题、TI 建议使用什么来驱动我们连接到 GPIO1的 BQ25713 OTG 引脚?  我认为应该是:

    image.png

    GPIO20具有相反的极性、因为它在 TPS65987D 灌电流时驱动需要为高电平的器件、而在其他情况下驱动为低电平的器件:

    image.png

    两者必须同时工作!

    谢谢、

    Georg A. Mussenden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg、

    您可以为此问题创建单独的 E2E 吗? 正确的专家将挑选您的主题并与您一起处理您的问题。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我已在一封私人邮件中向您发送了我的详细信息。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢、

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    很抱歉耽误你的时间。 我看了一下您的项目设置。 配置看起来不错。

    您能否尝试使用默认模板项目并查看您是否看到相同的行为?

    您是否有可用于测试的 EVM 与您的平台隔离? 这样、我们也可以检查平台相关性。

    此致、
    Kedar