您好、E2E、
请告诉我 USBN9604的相关信息。
我们的客户现在正在尝试在其电路板上进行测试。 电路板与 PC 通信失败。
在检查 PC 和电路板之间 USB 通信的数据时,如果连接不成功,IN→NAK→IN→NAK→IN→NAK→IN NAK…… IN 和 NAK 在数据传输和接收期间重复进行。
(在中表示一个到主机的数据传输请求、NAK 表示一个数据传输失败。)
换言之、作为 PC、我希望您在连接时发送通过某种方式协商的数据、但我们的产品似乎由于某种原因已停止从中间发送数据。
此外、在检查电路板 CPU 和 USBN9604之间的数据时、当连接不成功时、"Main Event Register"的"WARN 位"可能会被置位。
问题;
:何时设置了 WARN 位? 请告诉我它的状况。
:当 WARN 位置位时,CPU 应该怎么做?
(就我从数据表中可以看出、如果消除了警告原因、那么读取 FWEV 寄存器一次似乎就足够了。 是这样吗?)
此致、
ACGUY