主题中讨论的其他器件:SN65DSI85、 SN65DSI84
您好!
我们希望使用 SN65DSI85将(sdm625)上的 DSI 输出拆分为两个 LVDS 屏幕。
屏幕分辨率为1280x800。我们尝试遵循官方常见问题解答"如何将 SN65DSI84和 SN65DSI85配置为单通道 DSI 至双通道 LVDS "、
但结果是、我们只能在一半的屏幕上看到图像。
屏幕数据表中的时序(AM-1280800N1TZQW-00h)
以下是 DSI 调谐器的屏幕截图:
结果是:
CPU 生成的 DSI 时钟为426.62M (如 sysfs 输出所示)
我们是否正确地理解了在单通道到双通道的情况下、我们需要将 LVDS 屏幕的分辨率设置为0x21和0x20、而不是双通道?
因为如果我们在寄存器0x21和0x20中放置双精度型(2560而不是1280)、结果会更好一些
现在可以看到1280像素中的980像素
谢谢你。