主题中讨论的其他器件: DP83869
你好。
我们遇到了 DP83869HM 问题、需要支持。
DP83869HM 通过带阻断电容器的1000Base-T 连接到 KSZ9477。
器 件上电后、DP83869HM 和 KSZ9477之间建立链路。
我们希望 DP83869HM 在 1000 介质转换 器模式下工作。
根据数据表:
“注:重要:1000 Mbps 介质转换器模式所需的寄存器配置:-写入
0x1FFC 到寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)"
将0x1FFC 值写入寄存器0x01EC 后、IC 之间的链路在10秒内丢失。
将值 0x1FFD 写回 寄存器 0x01EC 不会导致链路恢复。
仅在两个 IC 的硬件复位后才能再次建立链路。
1000BASE-X 模式也不起作用。 设备似乎可以传输、但无法接收。
读取 SERDES_SYNC_STS 寄存器 (地址 = 0x4F) 将得到0x0270:
同步状态 0x0 =不同步
我们使用的 SFP 模块 - NM3112-02-I - 正常。 通过将此模块连接到 KSZ9477开关、我们可以获得稳定的1G 链路。
但 KSZ9477和 DP83869HM 之间的1000Base-T 链路 会立即丢失。
可通过下电上电来恢复链路。
DP83869HM 和 SFP 模块之间的距离 小于1cm。
原理图随附。
您可以建议哪些方法来解决此问题?