This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:正在寻找10G 开关和多路复用器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203, DS125DF111, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925852/ds100mb203-looking-for-10g-switch-and-mux

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS125MB203DS125DF111HD3SS3412

尊敬的团队:

客户正在其10G SFI 应用中寻找10G 多路复用器解决方案。

我在 TI 网站上找到了10G 多路复用器解决方案- DS100MB203。

您能否确认客户的以下问题?

-DS100MB203无需外部设备即可同时支持 SFI 和 XFI (光纤)吗?

-我们是否有应用手册讨论了布线布局中的串扰问题?

如果您有适合此应用的其他器件、请随时推荐合适的解决方案。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们使用 DS100MB203在许多10G 应用中实现了多路复用器功能。  许多系统都需要满足主机眼罩要求。  使用 DS125MB203时、SFI / XFI 输出波形 将 取决于输入波形特性。  这可能会导致超过主机眼罩限制。  因此、我们通常建议在 SPF+应用中使用 DS125DF111重定时器。

    DS125DF111对输入波形进行了重定时、因此输出波形更清晰、能够更好地进行编程以满足眼罩要求。  DS125DF111通过 SMBus 编程包含扇出缓冲器和多路复用器功能。  因此  、可以在该应用中使用它。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    与客户讨论后、他们有板载外部重定时器解决方案。 因此只需要多路复用器功能。

    您能帮助确认以下项目吗?

    - XFI/SFI 的多路复用器功能--> DS100MB203

    - XFI/SFI->DS125DF111的多路复用器+重定时器

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果 外部连接器上已经指定了重定时器、则只需要多路复用器功能。  如果系统能够处理通道衰减、我建议使用 DS100MB203、甚至使用 HD3SS3412等无源多路复用器。

    此致、

    Lee