This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:布线拓扑和方法

Guru**** 1646690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922648/sn65hvd75-cabling-topologies-and-method

器件型号:SN65HVD75

是否有任何有关 RS-485布线拓扑的参考指南或文档以及注意事项? 例如在"多 T 形排列"期间处理残桩、驱动强度注意事项和扇出

在使用多分支总线时、是否有关于电缆设计的建议和注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    您可以在本设计指南中找到相关信息。 第5节、第3节中的拓扑以及第6节中的存根长度介绍了电缆类型。

    www.ti.com/.../slla272c.pdf

    我不确定您所指的扇出是什么类型。 此 TI 设计可能会让您感兴趣。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01365

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    我还有一个疑问。 是否可以 使用"共模扼流圈"来解决 接地电势差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    我认为共模扼流圈 通常用于信号的瞬态行为、 而接地电势差是直流偏置。  以下是 共模扼流圈的应用手册。

    www.ti.com/.../slla271.pdf

    此致、

    Hao