This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电压上升异常

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/925862/pca9306-voltage-abnormal-rise

器件型号:PCA9306

大家好、

 电平转换电路如上图所示。 当5Vd 由直流电源供电时、万用表测量的3.3V 电压为3.9v、电压上拉、

从 pca9306数据表可以看出 I2C 采用开漏形式、手册中没有说明 pca9306是否有加电时序要求、请协助分析、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、此器件将有一些从 VREF2到 VREF1的泄漏电流。  这是 VREF1/VREF2/EN 上的电路的功能、可为 SDA/SCL 开关通道生成栅极偏置电压。  该栅极偏置可在 EN 端接处测量、通常等于 VREF1 + 0.6V。 这样、当器件两侧的 SDA/SCL 电压降至 VREF1以下时、SDA/SCL 开关便可立即开始导通。  泄漏电流等于 VREF2侧的上拉电压减去 EN/VREF2引脚电压除以外部电阻值(200kOhm)。

    如果 VREF1侧在电压未增加的情况下无法灌入该电流、则可以选择在 VREF1上放置一个下拉电阻、以帮助灌入电流。

    另一种选择是将 EN 连接到 VREF1。  当 VREF1为0V 时、这将确保电流非常小、但当 VREF1激活时、会强制栅极偏置为3.3V。  在大多数情况下、这是可以的-这只是意味着开关通道开始在稍低的 SDA/SCL 电压下导通。


    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们是否有解决方案的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、此行为是 IC 架构固有的、并在数据表中进行了说明(请参阅第8.1.7节)。

    最大