主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
你(们)好
照片中的眼图看起来不是很好、有什么建议吗?
眼高低于600mv 是否为正常范围、对吧? (基于100 Ω)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
照片中的眼图看起来不是很好、有什么建议吗?
眼高低于600mv 是否为正常范围、对吧? (基于100 Ω)
更新了~
我参考 TI 964 EVM 电路图、遇到以下问题:
1. 是否应将 R78和 C84更改为卸载? 我认为其他建议路线没有加载。
2. 是否需要将 R74更改为49.9欧姆?
上述情况是否会影响眼图?
还有其他需要更新的内容吗?
我目前遵循 TI 964 EVB SCH。
www.ti.com/.../snlu177.pdf。com.tw%252F
您好 Ben、
Analog LaunchPad 是一款免费软件、您可以在 以下位置下载:https://www.ti.com/tool/ALP
最棒的
Jiashow
您好 Ben、
裕度分析工具(https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts=1595341459548&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)可用于具有 ALP 的所有系统。
您能否澄清您的问题? 您是否看到锁不稳定性? 您使用哪种类型的15m 电缆? 您是否拥有电缆的插入/返回损耗数据?
最棒的
Jiashow
您好!
您有 USB2ANY (https://www.ti.com/tool/USB2ANY)还是 Aardvark? 您可以使用它们与我们的 ALP 进行交互。
您是否有电缆的插入损耗数据?
你(们)好
可以使用任何 USB 转 I2C 解决方案吗? 或者它们是否绑定到特定的芯片?
这是否正常?