主题中讨论的其他器件: BOOST-IR
您好!
对于一个提升项目、我们必须通过光学接口来通信数据、并且我们应该已经将 TIR1000PWR 标识为 IrDA 编码器/解码器。
我们不应遵循特定标准、但必须至少达到115Kbps 的速度。
您认为 TIR1000PWR 是否适合此用途、或者您是否有其他建议?
另一个制约因素是保证工业应用中的组件不会过时至少10年。
谢谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于一个提升项目、我们必须通过光学接口来通信数据、并且我们应该已经将 TIR1000PWR 标识为 IrDA 编码器/解码器。
我们不应遵循特定标准、但必须至少达到115Kbps 的速度。
您认为 TIR1000PWR 是否适合此用途、或者您是否有其他建议?
另一个制约因素是保证工业应用中的组件不会过时至少10年。
谢谢、
Antonio
您好、Antonio、
TIR1000可以支持115kbps、因此只要系统中使用的 UART 能够支持与 U_TXD 同步的16倍时钟信号、我认为 TIR1000将是一个不错的选择。 使用 IrDA 中的脉冲信号有助于减少总体电流消耗、因为它可以减少 LED 的发射时间。 此外、如果系统将来确实需要支持 IrDA 标准、那么使用此器件将会变得简单、并且可以减少原本可能与完全专有实现相关的互操作性问题。
关于不过时产品、我无法代表 TI 做出任何特定保证、但我将向您推荐我们的以下通用淘汰政策:
https://www.ti.com/support-quality/faqs/quality-policies-procedures-faqs.html
该产品已投入量产多年、需求似乎稳定。
此致、
最大
安东尼奥
是的、也可以使用其他使用不同调制技术的解决方案。 基于~38kHz 载波调制的不同选项很常见、例如在消费类电子产品中。 本应用手册中提供了不同方法的良好概述:
https://www.ti.com/lit/an/slaa644b/slaa644b.pdf
对于硬件实现、您可能需要参考用于 MSP430的 BOOST-IR BoosterPack。 一般而言、我认为这些类型的方法通常用于降低数据速率。
最大