This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:电源

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922603/p82b96-power-supply

器件型号:P82B96

您好!

我在数据表中有查询。

如图13所示。 第19页的"远距离 I2C 通信"。

为什么要使用与 P82B96和其他电路分离的电源?

是否有任何特殊注意事项或设计要求?

使用单独的电源是否有任何影响?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yumiki-San、

    "为什么 要使用与 P82B96 和其他电路分离的电源?"

    您是指 P82B96上的12V 电压还是 I2C 总线上的3.3V-5V 电压? 如果在 P82B96的 Vcc 上使用12V 电压、则电缆端(Tx/Rx 和 Ty/ry)的噪声容限更大

    "是否有任何特殊注意事项或设计要求?"

    我建议在电缆连接侧使用钳位二极管、以确保电缆上的寄生电感在驱动为低电平时不会在器件引脚上引入较大的负摆幅。

    "使用单独的电源是否有任何影响?"
    您是指两条不同的12V 线路吗? 只要 GND 连接相同并且两个板之间的 GND 位移不大、它就不应产生影响。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您好、Bobby、

    感谢您的回答。

    如果 SN 比率没有问题、在 P82B96的两侧使用相同的3.3V 电源时是否存在任何问题。

    谢谢。

    此致、"

    ^^我通过电子邮件通知看到了这一点、我不确定我们的系统是否意外从该主题中删除了该帖子、但我会在不正确的情况下回复。

    我们器件的 SX/Sy 侧不使用30%或70%的 Vil、因此只要您可以接受器件生成的大容量、并且还可以将3.3V 逻辑电压驱动到器件所需的 Vil 以下、那么在 I2C 端面侧(SX/Sy)上使用3.3V 逻辑电压即可。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助