This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP1414:需要有关仿真模型的帮助

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922919/sn65lvcp1414-need-help-with-simulation-models

器件型号:SN65LVCP1414

在 s4p 文件中、哪些端口是输入和输出?

是否有地方可以查找有关模型的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    下面是模型 e2e.ti.com/.../TI_5F00_SN65LVCP114_5F00_AMI_5F00_users_5F00_guide.pdfUser指南

    对于 RX_PKG 端口、1/2是输入、3/4是输出。

    对于 RX_TERM、端口1/2是输入、3/4是输出

    对于 TX_PKG、端口1/2是输入、3/4是输出

    因此、仿真将连接 TX -> 通道-> RX_PKG -> RX_TERM -> LVCP114 IBIS -> TX_PKG ->通道-> RX

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lee、

    我有另一个问题。

    如果我使用 ADS、IBIS 文件将使用什么组件?

    广告无法将 IBIS 文件放入转接驱动器_AMI 或 Tx_AMI 中。 IBIS 文件只能用于 Rx_AMI 组件。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    您回答正确、我将进一步研究该模型。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    是的、这是一个相对较旧且受限的 AMI 模型。  它仅包含 Rx AMI 信息、因此只能用作 RX_AMI 组件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这回答了我的问题。

    Edthan Galloway