This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:Auto-MDIX 不工作。

Guru**** 2949730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922050/dp83822i-auto-mdix-not-working

器件型号:DP83822I

各位专家:

客户未通过 Auto-MDIX。 下面是寄存器配置。

BMCR (0x0000)
Bit 13 (速度选择)    :1 (100 Mbps)
位12 (自协商使能):0 (禁用自协商)
位8 (双工模式)       :1 (全双工)

PHYCR (0x0019)
Bit 15 (自动 MDI/X 启用):1 (启用自动协商自动 MDIX 功能)

每次都无法建立链路。 PEAR NIC 是 Intel I219-LM。

寄存器设置是否缺失?  

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    由于您已禁用自动协商功能、因此您需要启用强大的自动 MDIX、以确保自动 MDIX 在所有情况下都能正确解析。 您可以通过寄存器0x0009[5]=1启用强大的自动 MDIX。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回答。

    数据表显示、当链路伙伴不支持"正常"自动 MDIX 时、会使用"稳健的自动 MDIX"。 您能否解释一下使用该工具的情况? 什么器件不支持"正常"? 通过设置此位、是否会对其他功能产生任何影响?

    此致、

    希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    "正常"自动 MDIX 旨在与自动协商配合使用。 当自动协商被禁用但需要自动 MDIX 时、IEEE 规范未被明确定义、因此"正常"自动 MDIX 并不总是足够的。 我们在这种情况下包含了强大的 Auto-MDIX、这不会影响 PHY 的其他功能。

    此致、
    Justin