This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:I2C 和 GPIO 控制引脚--Out1 &Out2状态

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS25910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920224/tusb320-i2c-and-gpio-control-pins--out1-out2-status

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS25910

尊敬的先生:

TUSB320的引脚7和8可通过 ADDR 引脚配置为 I2C 或 GPIO、我们想与您确认一下"表3。 数据表中 OUT1和 OUT2"的简化操作。 该表在默认设置中显示、对于未连接状态为"Out1、Out2=11"、对于连接状态为"Out1、Out2=10"、连接状态为"Out1、Out2=10"、连接状态为什么? 这是否意味着当我们从 USBC 端口插入 PA 电源时,OUT1、OUT2将变为'10'?

我们在电路板上进行了测试并测量了 OUT1的状态;OUT2保持'11'、 无论是否插入外部电源;

请您帮助我们澄清这一点、非常感谢

Sercomm RD Sally Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要查看 CC 线路。 TUSB320的哪种模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    我们将 TUSB320配置为 DRP 模式、您可以参阅我们板上的附加 sch。

    这里的"查看 CC 线路"是什么意思、还是要澄清 OUT1/OUT2在哪种情况下更改状态?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说测量 CC 波形。 您是否上传了原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DFP、连接 UFP 器件且 ID 变为低电平后、Vbus-det 为高电平。 因此、您需要 VBUS 开关来控制 Vbus-det

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高大脑:

    您是否有任何 VBUS 开关电路可供参考?

    BTW、我们测量了当 PA 被插入时 CC1或 CC2变为高电平的 CC 波形、我想知道 CC 如何影响 OUT1/OUT2的状态;

    OUT1/OUT2默认为上拉电阻、您是否能帮助检查 OUT2在什么条件下变为低电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似 TPS25910的器件。 您能否尝试将器件插入笔记本电脑的任何 Type-C 端口并查看 OUT1/OUT2状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    是的、我们最终得到正确的 OUT1/OUT2状态、USB_ID 连接有问题。

    非常感谢

    Sally