This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:通过220VAC 线路进行通信?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922355/thvd8000-communication-over-an-220-vac-line

器件型号:THVD8000

团队、

我已经查看了设计指南和博客。

我们是否计划使用 THVD8000和主交流电源(220VAC/50Hz)的应用手册或设计参考?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A.

    老实说、我们没有 走太远 就用 主交流电源测试 THVD8000、尽管理论上这个主题是可行的。 经验证、最高交流电源的工作电压大约为24V。 您的应用是什么? 数据速率和距离是多少? 您需要提供多少电力?

    此致、

    Hao