主题中讨论的其他器件:TPS2066、 TUSB8020BEVM
您好!
请在下面的链接中找到原理图。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/895306
问题:
PWRON1_BATEN1,PWRON1_BATEN2充当低电平 、 无法启用 电源开关 TPS2066以支持 用于下行端口 USB2A 和 USB2B 的 SVCC1,SVCC2。 另请通过下面的串行端口找到结果。
[2.954795] 集线 器1-0:1.0: 找到 USB 集线器
[2.958546] 集线 器1-0:1.0: 检测到1个端口
[2.962625] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机 控制器
[2.968114] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: 新 USB 总线已注册、 分配 的总线 编号 2
[2.975792] USB USB2: 我们 不知道 该 主机的 LPM 算法、 因此禁用 了 LPM。
[2.984124] 集线 器2-0:1.0: 找到 USB 集线器
[2.987878] 集线 器2-0:1.0: 检测到1 个端口
[2.991966] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机 控制器
[2.997454] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: 新 USB 总线 已注册, 分配 总线 编号 3
[3.005292] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f66d HCI version 0x100 quirks 0x02010010
[3.014006] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 46、 IO 内存 0x03000000
[3.020174] 集线 器3-0:1.0: 找到 USB 集线器
[3.023929] 集线 器3-0:1.0: 检测到1个端口
[3.027991] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机 控制器
[3.033476] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: 新 USB 总线 已注册, 分配 总线 编号 4
[3.041155] USB USB4: 我们 不知道 该 主机的 LPM 算法、 禁用 LPM。
[3.049483] 集线 器4-0:1.0: 找到 USB 集线器
[3.053239] 集线 器4-0:1.0: 检测到1个端口
[3.057326] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机 控制器
[3.062857] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: 注册新 USB 总线 、 分配 总线 编号 5
[3.070698] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc 参数 0x0220f66d HCI 版本 0x100 查询 0x02010010
[3.079407] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 47、 IO 内存 0x03100000
[3.085574] 集线器 5-0:1.0: 找到 USB 集线器
[3.089328] 集线器 5-0:1.0: 检测到1个端口
[3.093409] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机 控制器
[3.098930] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: 新 USB 总线 已注册, 分配 的总线 编号 6
[3.106610] USB usb6: 我们 不知道 该 主机的 LPM 算法、 因此禁用 了 LPM。
[3.114940] 集线器 6-0:1.0: 找到 USB 集线器
[3.118698] 集线器 6-0:1.0: 检测到1个端口
问题:
1. REG_6h (Baten[3:0]) 应手动配置,或默认情况下所有端口都处于活动状态1?
2.是否有任何其他建议可以解决 PWRON1_BATEN1,PWRON1_BATEN2低输出问题?
此致、
苔丝