This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS:DP83867IS SGMII DC 规范

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921602/dp83867is-dp83867is-dp83867is-sgmii-dc-specification

器件型号:DP83867IS

我正在寻找直流和 UI 规格、或 DP83867IS SGMII 的掩码。  

数据表电压是单端电压还是差分电压?

1000BT 的最低 UI 是多少?

我测量了眼图、由于非单调边缘、UI 会缩小、因此我需要验证这是否仍然可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    以下是规格:

     

    867

     

    最小

    典型值

    最大

    输出 VOD (差分-峰值)

    150mV

     

    400mV

    驱动器端接

     

    100

     

    输出上升/下降时间

    100ps

     

    200马力

    输出抖动

     

     

    300马力

    输入 VOD 阈值(差分峰值)

    100mV

     

     

    输入终端

     

    100

     

     

     

     

     

    phy 输入端所需的眼罩: