This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:需要电平转换器

Guru**** 1165880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD12S016
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920843/tpd12s016-need-level-shifters

器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件:TPD12S521

大家好、

我有一位客户目前在接口板上使用此器件、以接收来自 COM Express 模块的 HDMI 信号。 但是、似乎它们可能需要差分对上的电平转换器、而该器件仅对 I2C 信号进行转换。

您能否帮助确定可为 HDMI 1.4提供必要电平转换的合适器件?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TPD12S521和 TPD12S016之间有何差异?

    它们使用的是 HDMI 1.4。 是否需要电平转换器?

    还是仅 HDMI 2.0 CLK 和数据线路需要电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高速 线路电容和封装不同。

    两 个器件都具有电平位移功能。 HDMI 端口需要电平位移功能。 这两个器件 可以满足 HDMI 端口的一般要求。