This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1050A-Q1:SN65HVD251的替代产品

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919939/sn65hvda1050a-q1-substitution-of-sn65hvd251

器件型号:SN65HVDA1050A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251TCAN1051

您好!

我正在重新设计我的汽车扫描工具、我希望使用 SN65HVD251而不是 SN65HVDA1050AQDRQ1。 我发现它们之间唯一的相关差异是接收器的迟滞、对于 SN65HVDA1050AQDRQ1模型、该迟滞为125mV;对于 SN65HVD251模型、该迟滞为100mV。 这两个 IC 非常相似、但 SN65HVDA1050AQDRQ1更便宜。

我知道 SN65HVD251可以与单线制 CAN 配合使用,但我不知道 SN65HVDA1050AQDRQ1的情况。

那么、使用 SN65HVDA1050AQDRQ1代替 SN65HVD251会产生什么影响?

此致、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两者在功能上是等效的、可以视为直接替代产品。 数据表电气/开关特性表中记录了一些微小的参数差异。

    您是否考虑过 TCAN1051? 这是一款较新的器件、与这两款较旧的收发器保持引脚兼容。 对于新设计、我推荐这款产品、而不是传统收发器产品。 它可以提高电压容差和 EMC 性能等诸多方面。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看了一下、它似乎是 SN65HVD251的一个很好的替代产品。  但是、我知道 SN65HVD251可以与单线制 CAN 配合使用、在.ppt 中有一个德州仪器(TI)的演示文稿:"2015年7月单线制 CAN 工业接口应用",介绍了如何实现这一目标。 因此、我想知道这款新收发器 TCAN1051能否 实现 same.e2e.ti.com/.../SingleWireCAN.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以确认在 CANL 接地短路时 TCAN1051的工作方式与您链接的"SingleWireCAN-Pptx"演示文稿相同。  在"显性"状态下、CANH 将拉高至 CANL (产生足够大的差分电压、以便 CAN 接收器检测到其为显性状态)、在"隐性"状态下、CANH 和 CANL 都将接近0V (从而使足够小的差分电压被 CAN 接收器检测为隐性状态)。

    此致、
    最大