This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB935-Q1:FPD-Link 数据速率3Gbps?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166174/faq-ds90ub935-q1-fpd-link-data-rate-3gbps

器件型号:DS90UB935-Q1

DS90UB935-Q1 FPD-Link 接口的运行速率是3Gbps 还是4Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然935被描述为3Gbps 串行器器件、但请注意、较低的速度实际上是指 CSI-2可用带宽降低 、而不是指 FPD-Link 线路速率。  935 FPD-Link 速率与953完全匹配-即正向通道的运行速率为4Gbps 或2Gbps、具体取决于时钟模式。 935中没有可用的3Gbps 正向通道模式。 无需为935设计不同的 PoC 网络、建议的信道在935-953之间完全相同。   935和953之间的唯一区别是允许的总 CSI-2输入带宽。 935可接受高达2.528Gbps 的数据速率(每通道632Mbps 或4通道输入模式下的316MHz CSI-2时钟)。 如果使用的通道较少、则935可接受高达800Mbps/通道的速率、但  CSI-2总带宽​必须<= 2.528Gbps。 下面是数据速率矩阵:

    ​串行器
    ​解串器
    ​每个 RX 端口的净 CSI-2数据速率
    953. ​
    ​954/960
    ​3.328Gbps
    ​935.
    ​936/962
    ​2.528Gbps
    ​935.
    ​954/960
    ​2.528Gbps
    ​953.
    ​936/962
    ​​2.528Gbps