This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB953-Q1:支持成像仪数据速率

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166172/faq-ds90ub953-q1-imager-data-rate-support

器件型号:DS90UB953-Q1

​​​DS90UB953-Q1能否支持我的成像仪?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ​953 支持4个 CSI-2通道、可支持高达3.328Gbps 的 CSI-2视频总数据。 这相当于416MHz 最大 CSI-2时钟频率(因为 CSI-2使用 DDR 时钟)。 由于成像仪在图像尺寸、帧速率和数据类型方面可能有许多不同的配置、因此 CSI-2数据速率可能会有所不同。  检查您的成像仪是否受支持的最快方法是咨询图像传感器供应商或客户、了解其预期成像仪配置的特定 MIPI CSI-2时钟速率。