This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:查询

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166093/tpd1e10b09-inquiry

器件型号:TPD1E10B09

您好!

你好。  客户希望使用具有高频的 TPD1E10B09 ESD 保护器件、而不会干扰电路。

 TPD1E10B09具有非常有趣的规格。 该规范提到、可以毫无问题地支持高达500Mbps 的数据速率。

我的问题是、如果他有任何疑问、是否将这些器件用于可能高达30GHz 的射频输入电路。

TI 是否已使用网络分析器 VSWR 和扫描频率下的插入损耗测试过这些器件?

他的电路将 在分流配置中使用此部件以实现"过冲/下冲"保护。

他对 Ω+/-20kV 的规格(IEC 61000-4-2 4级、330 μ F 和150pF)印象深刻。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们将在今天晚些时候或下周早些时候再次与您讨论此事。

    敬请期待。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如您所见、TPD1E10B09只能支持大约500Mbps 的数据速率。 由于电容过高、此器件无法支持 GHz 范围内的信号。  

    有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答: ESD 基础知识第4部分:ESD 电容。  

    目前、我们没有任何 ESD 器件可以在不显著衰减的情况下支持30GHz 信号。  

    此致、

    Sebastian