This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:DS90UB953-Q1EVM/ DS90UB954-Q1EVM 的原理图

Guru**** 1097660 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1165748/ds90ub953-q1evm-the-schematic-diagram-of-ds90ub953-q1evm-ds90ub954-q1evm

器件型号:DS90UB953-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB954-Q1EVM

您好!

我们 在产品中使用 TSER953RHBT &TDES954RGZT、并希望获取 DS90UB953-Q1EVM/ DS90UB954-Q1EVM 的原理图和 PCB 布局源文件以进行评估、

我们无法在 TI 网站上搜索、请与我们分享、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    请联系您当地的 TI 代表。 此信息只能通过电子邮件和有效的 NDA 共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Pleaes 向我发送 NDA 链接、我将填写该链接、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不在此论坛上处理 NDA。 正如我所说、 请联系您当地的 TI 代表、他们将为您准备一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    谢谢、我已将电子邮件发送给 TI 当地销售人员。