This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:CAN 故障

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167850/sn65hvd1050-can-issue

器件型号:SN65HVD1050

大家好、

我的客户遇到 了 SN65HVD1050和 F280039C MCAN 的 CAN 问题。

主机的 CAN 通常会自动断开连接、然后需要重新启动以进行连接、并在一段时间后断开连接。
下面是 CANTXB/CANRXB 原理图、它直接连接到 DSP 引脚。

您是否会帮助您查看此 sch? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未指明 CAN 通信基于收发器的任何原因。 您能否共享 CANH、CANL、TXD 和 RXD 的波形? 如果主机计算机自动禁用、则可能会由于 CAN 总线错误而进入总线关闭模式。 是否还可以检查 CAN 控制器是否报告了错误、如果报告了错误、还可以检查哪些错误?

    此致、

    Eric Hackett