请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 您好,团队
我的客户将 TUSB9261与 FW (TUSB926x_FW_v1.06_SATA_NO_POLICE_SWAP.BIN)搭配使用、用于 将 USB 3.0连接到 SATA HDD。 遇到的问题如下: 1、未 连接 DP、DM 时 USB3.0无法成功通信。 2、USB3.0可以在 DP、DM 连接时成功通信、断开 DP、DM 连接不会影响它已经正常通信的情况。 USB3.0通信 不需要正常连接到 DP、DM。 因此、我们认为 FW 在通信握手中使用 DP、DM。如果 DP、DM 未连接、则无法执行握手。 我们的 PCB 已经完成。我们能否通过修改软件( 固件)解决此问题?谢谢!