This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:上电时的端子电压

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776486/dp83822i-terminal-voltage-at-power-on

器件型号:DP83822I

您好!

我们的客户在上电时检查端子电压。

端子电压随电源升高。

我将示波器截图附在下面。

e2e.ti.com/.../DP83822_5F00_power_5F00_on.pptx

此操作是否正常? 还是异常?

如果这是正常的、您能告诉我该机制的情况

是什么?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、

    当电源电压升高时、可以观察到这种情况。 一旦电源稳定、它就会消失。 您是否在 VDDIO 稳定后看到这种情况? 器件运行是否存在任何问题?
    在上电时、器件会通过内部配置、以便可能在引脚上存在一些电压。 如果在上电后电压消失并且器件正常运行、则不会出现问题。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha 您好、

    感谢你的答复。
    是的。 电压升高时会发生这种情况。

    我会询问客户电源稳定后端子电压如何。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha 您好、

    我没有客户的回复。
    我关闭这个线程。

    谢谢、
    Naoki Aoyama