This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869EVM 板与用户指南不匹配

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771685/dp83869hm-dp83869evm-board-does-not-match-user-guide

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

我刚刚从 Mouser 获得了 DP83869EVM 板、它与用户指南中的详细信息不匹配。

我拥有的用户指南(一周前从网站上获得)为 SNLU237–2018年9月

引脚接头上的标签与电路板上的标签不匹配、例如 标记为 OP_MO [0]的引脚接头在电路板上的位置与用户指南图片中的位置不同。 原理图中的电阻器名称位于电路板上完全不同的电路中。

这些差异令我感到困扰。 我依靠用户指南来帮助我正确设置电路板、如果它与实际电路板不一致、我很担心我可能会花几周时间来解决真正不是问题的问题。

那么、主要问题是"是否有与电路板相匹配的用户指南版本?"

谢谢、

John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 让我在内部进行检查并返回。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在板上做了一些跟踪、看起来板上的标签是正确的、因此我将继续使用板。

    另一个问题是用于 SGMII 接口的 SMA 插孔未焊接在电路板上。 所有图片都显示了电路板上的这些插孔、说明和用户指南均未提及用户必须购买一些插孔并将其焊接到电路板上。 我订购插孔时会浪费更多时间。

    用户指南中提到我需要添加一些.1uf 电容器、但没有说明大小、我假设它们是0402、因此我手头上有很多电容器。 结果确实是0402、但如果用户指南中提到了尺寸、那会更好。

    谢谢、

    John S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    因此、电路板上的标签是正确的、但用户指南中缺少有关需要订购哪些器件的信息。 我们将使用缺失的信息更新用户指南、并更新图片。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行深入研究。

    我现在确实使 EVM 工作良好。

    John S.