This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:以编程方式禁用 TUSB8041上的 USB3

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767999/tusb8041-programmatically-disable-usb3-on-tusb8041

器件型号:TUSB8041

我们为 Android 平板电脑开发了基础。 该底座包含一个 TUSB8041 USB 集线器、该集线器硬接线至 Microchip LAN7801 USB-Ethernet 控制器。 它还连接到 USB3端口以允许连接其他器件。

我们遇到了一个问题、在我们的一些基础上、USB3连接断开。 这会导致以太网连接丢失。 但是、如果我们屏蔽平板电脑底部的 USB3引脚并强制将 USB2连接到集线器、则不会出现问题。

我们不能完全确定出现此问题的原因、但作为一种临时解决方案、我们希望强制 TUSB8041集线器进入 USB2 Only 模式。 集线器上是否有任何寄存器可让我们通过 Linux 驱动程序以编程方式执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haydn、

    是的、USB 3.0存在一些已知的 EMI 问题。 不过、问题主要与与无线设备的交互有关。 我们无法通过命令禁用集线器中的 USB 3.0。

    您是否可以通过 SMBus 或 EEPROM 访问 TUSB8041寄存器? 我想知道禁用 SSC 是否有帮助(寄存器 F0h、位0)-我知道这是反直觉的、但它可能是影响以太网控制器的扩展范围。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 我们的硬件团队发现、将基座上的 USB 对接引脚连接到主板的柔性电缆上出现噪音问题。 解决此问题应该可以解决我们的问题。 感谢你的帮助。