This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988 laod 测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767042/tps65988-tps65988-laod-test

器件型号:TPS65988

你(们)好

              我们在我的系统上使用 TPS65988。 我们使用 E-load 并设置3A。

               我们开始在 器件侧 fisrt 上加载3A、并在 TPS65988上启动插入式 Type C。 Vbus 将保持0V。

              如果我们首先在 TPS65988上插入 Type C 电缆并开始加载、则 Vbus 为20V。

              是否处于正常状态? 原因是什么?

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerr、

    是的、这是正常的。 当 VBUS 电压转换时、不允许灌电流拉取电流。 这符合 PD 规范。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    抱歉,您能帮您检查 PD 规范中的哪一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    "在 VBUS 的正负电压转换之前、接收端应转换为待机接收端。 灌电流待机期间
    灌电流应将其功耗降低至 pSnkStdby。"
    pSnkSrdby 等于2.5W

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

         谢谢您,我们再次提供了测试系统。

    我们开始在 器件侧 fisrt 上加载3A、 并在 TPS65988上启动插入式 Type C。 Vbus 将保持0V。

    BTW  

    我们开始在器件侧 fisrt 上加载2A、 并在 TPS65988上启动插入式 Type C。 Vbus 将为20V

    为什么负载设置为2A,Vbus 将打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    在负载降低的情况下、我们可以在不违反 pSnkStdby 规范的情况下软启动我们的内部路径。 当负载过高时、能量太大、无法软启动。

    谢谢、
    Eric