This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:使其成为 NRND 的原因

Guru**** 2920960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763833/tusb7340-reason-for-making-it-nrnd

器件型号:TUSB7340

您好!

我想知道为什么 USB 主机控制器产品都是 NRND。

我相信 TI 正专注于 USB 产品。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有足够的应用程序支持、响应可能会减慢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我对没有主控团队感到同情、但我想知道原因。
    我正在等待您的回复很长时间。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    TI 将继续关注 USB 产品(转接驱动器、集线器、开关等)、但我们不再关注市场中的主机控制器部分。 现有的 TI 主机控制器产品系列之所以迁移到 NRND、有几个原因。 一种是器件是在将近10年前设计的、符合自那时以来发生了很大变化的规格。 请参阅 TUSB7340数据表中的第11.2.1.1节、USB 3.0规范现在适用于 USB 3.2版、而 xHCI 规范现在适用于1.1版。 第二、我们无法再提供持续的软件/驱动程序支持、以帮助客户在每一代操作系统中实施我们的旧版 xHCI 设计。

    此致、
    JMMN