器件型号:TPS65986
大家好、
这是2019年8月1日开始发行的一个延续问题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/761035/2824198?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65986#2824198
"我们设计的电路板使用单 个 TPS65986、该电路板需要与未供电的微型 PC 进行通信、连接到 USB C 并为其供电(20V、3A)。
我们的电路板由外部电源(桶形插孔)供电。
问题是 USB-C 端口不能为微型 PC 提供20V 电压。"
a.随附的是 CC2捕获的3个案例的日志:
- 成功的小型电脑供电。 场景:板已启动,但微型 PC 没有20V 电压。 之后、重新连接 USB C 并成功为微型 PC 通电(重新连接成功。SR)
- 成功在电路板上电后为微型 PC 供电(上电成功。SR)
- 电路板上电后微型 PC 电源无法正常工作(上电失败。SR)
https://1drv.ms/f/s!AnBsc_2bz7JBg4MwUarXi-0Wvy2Jwg
似乎有某种"噪声"会使数据包无法读取(它也存在于加电失败情况-加电失败.SR 中)
b.如果卡通电但不向微型 PC 提供20V 电压、我们尝试移除3.3V 并使用 PS 使能引脚重新应用它。 这没什么帮助。 20V 不上升。