This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:DS15BR400 Consulting

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401, DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776555/ds15br400-ds15br400-consulting

器件型号:DS15BR400
主题中讨论的其他器件:DS15BR401、

你好

如果我的理解是正确的,通过其他帖子,e2e.ti.com/.../2423462

我的理解:DS15BR400的输入100欧姆内部端接电阻器将对 CML 到 LVDS 产生不良影响? 建议使用 DS15BR401、因为 DS15BR401输入没有电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我看不到问题、传输信号阻抗、T 线阻抗和 Rx 阻抗都在100欧姆差分条件下匹配。  这应该能很好地工作。  在任何一种情况下都可以使用内部 Rx 终端或外部 Rx 终端。

    此致、

    Lee