似乎无法确定设备无法正常工作的原因。 已查看电压电平和时钟、所有电压电平似乎都在数据表参数范围内。 已用 新器件更换、但结果仍然相同。 有什么想法会导致这种行为?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
似乎无法确定设备无法正常工作的原因。 已查看电压电平和时钟、所有电压电平似乎都在数据表参数范围内。 已用 新器件更换、但结果仍然相同。 有什么想法会导致这种行为?
Darryn、
您的网络名称在 LED 电路和您之前发布的 PHY 原理图之间不匹配。
我询问的是 LED 电路、因为您似乎使用1.8V IO 并以 PHY 灌入流经 LED 的电流的方式连接 LED。 虽然这将使 LED 功能发挥作用、但当 PHY 的输出驱动器置于三态以对该 LED 引脚上的电压进行采样时、它将严重破坏自举电压。
如果您的 LED 电路与下面的电路类似、则您的自举将进入未知模式。 如果在1.8V VDDIO 上电之前出现3.3V 电源轨、那么随着时间的推移、您还可能损坏 LED 驱动器。 在这种情况下、LED 引脚电压超过绝对最大值 VDDIO + 0.3V。
这种不当的模式搭接会导致您看到的 MDIO 故障。 数据表中未显示用例、因为它有很多使用注意事项、包括不正确的自举模式和可能损坏 PHY。 我将编写一份有关此主题的技术手册、因为它偶尔会出现。
数据表和 EVM 中推荐的 LED 电路旨在以最佳方式在 VDDIO = 1.8V 时处理 LED 的使用、但这会增加外部 FET 的成本。 请参阅数据表的 第8.5.3节:由1.8V I/O VDD 电源供电的 LED 运行。
您可以像原理图中所示那样设置 LED 电路、但您将遇到搭接问题。
此致、