This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:在 UPF 模式下使用 HD3SS3220作为开关。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773189/hd3ss3220-using-hd3ss3220-as-switch-in-upf-mode

器件型号:HD3SS3220

我们希望将 HD3SS3220用作高速开关。

1.如果我们从 FPGA 连接到 CC 线路逻辑信号以控制 SS MUX、是否足够了?

2、CC 线路改变多路复用器状态的顺序是什么。

3.引脚:12 EN_MUX 是否断开所有处于高电平状态的 SS 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor

    请提供有关您的设计要求的更多详细信息吗? 这是 USB3设计吗?

    当 EN_MUX 为高电平时、它将禁用 HD3SS3220输出。

    根据 CC1和 CC2的状态、有多种模式。 表1总结了这些模式。 有关更多详细信息、请参阅 USB3 Type C 规范。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们希望通过 USB3连接到我们的产品 SSD 磁盘或以太网控制器。 请参见图片。

    据我了解、我们需要通过电阻器4.7K-36k 将其中一个 CC 引脚连接到3.3V、开关将改变一个通道。 HD3SS3220是否使用无源模拟开关并且不检查 RX/TX 信号?

    我们尝试更改 CC (CC1 =低电平、CC2 =高电平、CC1 =高电平、CC2 =低电平)引脚上的逻辑电平、但开关没有更改通道。 CC 可能需要特殊的序列来控制多路复用器?

    谢谢

    Igor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor

    HD3SS3220支持无源开关。

    HD3SS3220通过监控 CC 引脚上的电压来检测电缆方向。 当在 CC1上检测到一个处于适当阈值内的电压电平时、DIR 引脚被拉至低电平。 当在 CC2上检测到处于适当阈值内的电压电平时、DIR 为高电平。 DIR 引脚是开漏输出、必须安装上拉电阻器。 对于 HD3SS3220、I2C 也会传输电缆方向状态。 在更改 CC1/CC2电压时、是否看到 DIR 引脚切换?

    是否将 HD3SS3220配置为 UFP、DRP 或 DFP?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们使用 UFP 模式。 我们对 PC 连接使用相同的原理图、它可以正常工作。 但是、如果我们尝试从信号控制开关、则它不起作用、DIR 引脚不会切换。 需要在 CC 引脚上设置什么电压电平来切换多路复用器? 是否可以使用 DIR 引脚代替 CC 来管理多路复用器?

    谢谢

    Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor

    HD3SS3220内部存在5.1k 电阻器、因此您无需外部电阻器。

    请参阅 HD3SS3220 V (UFP_cc_USB)、V (UFP_cc_med)和 V (UFP_cc_high)电压电平。 CC1或 CC2上的电压取决于 DFP 通告的电流能力。

    您可以共享您的原理图吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请参阅下面的原理图。

     

    A 很抱歉、但我没有时间调查问题。 我将在将来进行调查、但我们现在将 HD3SS3220更改为 Simple MUX。 感谢您的支持。

    此致、Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor

    了解。 查看原理图。

    需要通过200k 电阻器上拉 INT/OUT3
    CURRENT_MODE 在 UFP 中无关、将其保持悬空
    CC1和 CC2上没有电阻器。

    现在我将关闭此主题、如果您想再次查看、请随时与我联系。

    谢谢
    David