请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB211 主题中讨论的其他器件: TUSB217
你好
下面是客户拓扑。 如果移除转接驱动器1、只需在板上保留转接驱动器2、眼图如下所示、看起来很糟糕。 是否有任何关于如何通过眼图测试的建议? 谢谢你。
|
CPU->PCIe 连接器 |
9 英寸 |
|
PCIe 连接器-->重新驱动1 |
2英寸 |
|
re-Driver1--> re-driver2 |
10 英寸 |
|
转接驱动器2->USB 开关 |
8 英寸 |
|
USB 开关->USB 端口 |
2英寸 |
无转接驱动器
120欧姆
1级2千欧姆
LEVEL2 3.9k Ω
电平3 7.5k Ω
BR
Patrick